This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274格式更改持续时间

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575481/ads1274-ads1274-format-change-duration

部件号:ADS1274

嘿,

我希望在SPI接口中使用ADS1274。

我对 在工作期间更改格式[2]位有一些疑问:

有可能吗? (在操作过程中是否监控这些针脚?)
-如果是,则在格式更改的情况下,数据在输出处有效\稳定之前的平均时钟周期数是多少?

此致,

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avihay,

    感谢您的帖子,欢迎参加我们的E2E论坛!

    格式化的[2:0]引脚应在加电时进行配置,并且不应在ADS1274/78操作期间更改。 这些引脚决定了接口和DOUT模式。

    但是,mode[1:0]引脚会被持续监控,并且可以在操作过程中更改。 图72和表10详细说明了与模式[1:0]引脚更改相关的固定数据定时。

    您希望在操作过程中更改格式[2:0]针脚的原因是什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan,

    由于A/D的SPI接口不是标准接口(DIN,DOUT,SCLK,CS),我想"保持选项打开",以便将来在单独使用DOUT1和DOUT1-DOUT4之间进行更改。

    感谢您的快速回复。

    此致,

    Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Avihay,

    在这种情况下,我建议您关闭ADS1274电源,更改格式[2:0]设置,然后照常打开设备电源。

    此致,