This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:同时运行两个时USB断开连接

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577165/tsw14j56evm-usb-disconnect-when-running-two-together

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12J4000

您好,

我们同时运行其中两个(以及两个ADCJ4000EVM),并通过MATLAB代码控制每个代码(作为示例提供)。

我们的MATLAB脚本设置为一个板执行捕获,然后由第二个板执行捕获。 但是,我们有时会随机发现第二块板有时会断开连接(当我们听到USB断开连接的声音时)。 发生这种情况时,使其再次工作的唯一方法是分别对每个ADC进行重新编程。 最初它不会经常崩溃,但现在似乎几乎是我们每次运行它们时都崩溃。

当我们在TI高速数据转换器软件中手动使用单个板时,我们有时会遇到但很少遇到此问题。 这似乎是基于两台设备连接到同一台PC这一事实。

我们尝试过的方法:

-不同的PC

-板运行的顺序(注意第二块捕获的板,这是崩溃的板)。

不同的USB电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    HSDC Pro不能同时在2个实例中使用,因为HSDC Pro需要从一个TSW14J56断开,然后连接到第二个,依此类推。

    Matlab自动化DLL仅用于控制HSDC Pro的开放实例。  您需要在Matlab中执行与手动控制HSDC pro相同的操作(Connect #1,Capture,Disconnect #1,Connect #2,Capture, 断开#2...)

    此外,大多数器件GUI不适用于插入同一台PC的多个器件EVM -我不确定它如何与多个器件EVM实例配合使用。

    我将检查ADC12J4000应用程序,看看他们是否有任何相关信息。

    肯