This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:单通道设备使用情况;数据表不清楚

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576325/ads42lb69-device-usage-with-single-channel-datasheet-is-unclear

部件号:ADS42LB69

您好,

我尝试在DDR模式下使用ADS42LB69,但只使用一个通道。  数据表对我来说似乎不清楚如何执行此操作;我认为我可以使用CTRL引脚来禁用未使用的通道;但此表已混淆。  从设备数据表第43页,它显示:

在DDR模式下,我似乎无法关闭通道B的电源?!?!?  所以,如果我想在DDR模式下使用单通道,我是否被迫使用通道B;因为A是唯一一个可以关闭电源的通道?  这不是直观的;并且似乎没有看到数据表中将两个信道显示为彼此的基本镜像的其余部分-此表是否只是简单的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷达,

    我正在与设计团队就此进行核实。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷达,

    由于通道B的时钟仅由DDR模式下的通道A中的某些块使用,因此在此模式下无法关闭通道B的电源。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    好的,我可能没有很清楚地问我的问题;你的解释告诉我一件事-我需要让通道B不断电才能运行DDR模式;但它没有达到我真正想问的核心问题,这是真的; 如果我想使用DDR模式并且只使用一个通道,那么功耗最低的方法是什么?  即,我是否将输入放在通道A上,但仍需要接通B电源,因为我需要时钟,这是您的答案所指示的; 或者,既然我必须接通B电源,我是否可以将输入端接在B上而不必接通电源,这样会降低功率?  数据表中的表6似乎显示,'10'对于CTRL2:1,通道A处于断电状态,但(可能?) 仍然支持DDR模式;因为似乎没有提到通道A上的断电限制?

    就是这样;我只使用单通道-在该配置中,哪种最低功耗方式可以达到DDR模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷达,

    是的,您可以关闭CHA并在DDR模式下使用CHB。

    此致,

    Jim