This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:在交错模式下使用时,两个输出通道是否可以同时更改?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576828/dac5672a-can-both-output-channel-change-at-exact-same-time-when-use-in-interleave-mode

部件号:DAC5672A

大家好,

客户询问在交错模式下使用时,DAC5672A CH1和CH2是否可以在相同的相位(彼此之间无延迟)和相同的电压下输出?

如果不是完全相同的相位,我们是否可以预期最差的情况时间差异以及是否需要绕过以使两个输出相位相同?

时间调整对客户的应用至关重要。

谢谢!!

Andrew

TPS9.2513万EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我正在研究你的问题。 我将在下周初与您取得回复。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    是的,在交错单总线模式下使用时,CH1和CH2输出应具有相同的相位。 客户必须确保遵循数据表第15页图20所示的所有计时要求。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好,

    非常感谢,我会告诉客户,如果他们有进一步的问题,我会单独发布。

    谢谢。

    Andrew