This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:连接到Xilinx ML623评估板

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576757/adc12j4000evm-connection-to-xilinx-ml623-evaluation-board

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J10EVM

您好,

我需要购买 ADC12J4000EVM。 我现在只拥有 一个Xilinx ML623评估板。 根据我的理解,它不能 通过FMC直接连接到ADC12J4000EVM,因为ML623中的FMC和 ADC12J4000EVM中的FMC不一致。  

我对吗? 如果我说得对,有什么方法可以通过使用某些FMC适配器来解决这一问题?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Qibing

    ML623评估板没有任何连接到FMC连接器的高速串行对。 因此,该板不能用于支持ADC12J4000EVM。

    ADC12J4000EVM可与几种不同的Xilinx电路板配合使用。 TSW14J10EVM可用于连接ADC12J4000EVM和特定的Xilinx平台,并允许高速数据转换器Pro软件配置和控制捕获板,以及显示和分析数据。 有关详细信息,请查看TSW14J10EVM产品文件夹。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复。 这正是我所担心的。  

    如果没有 TSW14J10EVM的帮助,类似下面的FMC模块能否解决此问题? 我可以使用SMA电缆连接此FMC模块和ML623板来解决高速串行信号问题。

    www.hitechglobal.com/.../FMC_SMA_LVDS.htm

    我认为 TSW14J10EVM 只是用来简化ADC板的评估,但它并不是必需的。 只需使用FPGA板进行评估就可以了,不是吗?

    由于我们现在有ML623,最好使用此主板评估ADC,而无需购买新的主板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Qibing

    该主板来自htitechglobal,具有SMA连接器,可连接到FMC连接器上的高速串行信号(DPN_M2C和DPN_C2M)。

    但是由于ML623没有这些DPN信号,适配器板将不起作用。

    您需要选择具有高速串行数据信号的Xilinx主板,这些信号将路由到FMC连接器的DPN_M2C和DPN_C2M针脚。

    如果您不想使用高速数据转换器Pro或TI示例固件,则不需要TSW14J10EVM。 您只需使用标准的Xilinx开发工具即可配置和控制Xilinx电路板。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我想使用Sitechtglobal FMC适配器连接ADC12J4000EVM板上的FMC。 然后使用SMA电缆将FMC适配器的高速信号(DPN_M2C和DPN_C2M)连接到ML623 GTX收发器。 请注意,我不在ML623上使用FMC,因为您说它没有高速信号输入/输出。 但是,ML623具有20 GTX路由至SMA连接器。 这样的连接:

    ADC12J4000EVM--上的FMC FMC适配器--- SMA电缆------- ML623上的专用GTX收发器(不使用ML623上的FMC)。

    我认为高速信号通道(DPN_M2C和DPN_C2M)可以使用此方法在ML623和ADC12J4000EVM之间连接。

    这种方法对我来说很有意义。 对吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Qibing

    遗憾的是,Sitechtglobal主板设计为FMC模块或夹层卡。 它设计用于连接到载板FMC连接器,而不是其它夹层卡FMC连接器。

    您需要能够连接到夹层卡并与SMA连接器断开连接的设备。 或者,您需要一个可以将2个夹层卡连接在一起的适配器或电缆(可能不存在,因为没有必要将夹层卡连接在一起)。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的解释。 这对我来说很有意义。

    我们仍然拥有Xilinx开发板- Xilinx VirtexTm6 HXT 40G/100G开发平台。 它能否用于评估ADC12J4000EVM?

    www.hitechglobal.com/.../Virtex6_HXT_100GIG.htm

    但是,我不确定此开发板是否可以工作,因为在过去几年中没有人使用过它。

    因此,请告诉我Xilinx vc707开发套件是否有用? 以防我需要购买新的FPGA板。

    www.xilinx.com/.../ek-v7-vc707-g.html

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇兵,

    我们已使用VC707测试了ADC12J4000EVM,并在TI网站上提供了此示例固件。 我们从未使用Virtex6_HXT_100GIG板进行过任何测试。 如果此主板具有额定频率高达10GHz的SerDes,可用的JESD204B IP内核以及ADC12J4000EVM所需的FMC连接器上路由的信号,则此主板应该可以工作,但您必须创建自己的固件,因为我们从未使用 过此平台。

    此致,

    Jim S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    谢谢。 这真的很有帮助。

    此致
    奇兵