This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:ADS8860参考电压

Guru**** 2804715 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577030/ads8860-ads8860-reference-voltage

部件号:ADS8860

尊敬的先生  

1.使用 ADS8860时,我应该使用ADS8660的电压参考,还是可以使用ADS8660的低噪声LDO  

2.您是否有说明为什么需要低输出阻抗缓冲驱动器的文档??

3.如果 我在板上使用2个ADS8860,我应该在板上放置2个REF60xx,或者我可以在板上放置1个REF60xx  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    一般而言,LDO的电压漂移较大,噪声较专用的精密电压基准高。 ADS8860是一款16位SAR ADC,其转换的精确度与电压基准直接相关。  因此,建议使用专用的低噪声,低漂移,精密基准。

    如果您计划在1MSPS的全速率下使用两个ADS8860s,则建议在REF引脚附近为每个ADC放置单独的10uF旁路电容器,并为每个ADC使用单独的参考缓冲电路。  如果您计划在全数据速率下将rEF60xx与ADS8860配合使用,则每个ADS8860需要一个REF60xx。  

    -您的应用所需的最大采样率是多少?

    ADS8860是单端输入SAR ADC,但是,如果您的应用中可以接受差动输入,我们还提供ADS8920 (全差动输入SAR),它在器件中包含参考缓冲器。  您可以考虑将(2) ADS8920s与单个REF50xx参考一起使用。  由于ADS8920具有内置参考缓冲器,因此REF50xx可以连接到(2) ADS8920s,配置如下所示:

    SAR ADC的参考输入向参考源提供动态负载,并且在转换过程中对内部电容器阵列进行充电时,存在瞬时电流瞬变。  在一次转换过程中,参考电压采样(多次),大部分瞬时电荷由REF旁通电容器提供,但是,参考驱动器电路(参考缓冲器)需要在转换之间完全为旁通电容器REF充电。  如果参考驱动器电路在转换后无法完全为参考旁路电容器充电,则参考电压将在几次转换后开始下降,转换中将出现错误。

    下面是一些讨论SAR ADC参考输入的文档:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt339/slyt339.pdf

    http://www.ti.com/lit/wp/slyy097/slyy097.pdf

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/07/25/sar-adc-pcb-layout-the-reference-path

    https://training.ti.com/how-set-tis-ref6025-voltage-reference-performance-demonstration-kit

    如果您有任何疑问,请告诉我,

    谢谢,此致,

    路易斯