This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80 -电源定序问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577002/adc32rf45-adc32rf80---power-supply-sequencing-question

部件号:ADC32RF45
主题中讨论的其他部件:ADC32RF80

ADC32RF80数据表指定DVDD (1.15V)在AVDD (1.9V)之前出现。  如果没有,会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果DVDD没有在AVDD之前出现,则不会发生任何事情,或者至少不会发生任何事情。   但在预生产硅上,我们最近发现了一个问题,即如果1.9V电源在1.15V电源之前出现,那么在某些情况下,设备的保险丝组微调有时不会正确出现,在这种情况下,设备看起来像一个带有的设备 保险丝未修整。   如果在1.15V电源之后出现1.9V电源,则不会出现问题。   在进入生产硅片的掩膜组时,设计团队有机会解决了这个问题,他们就这样做了。  在生产硅片中,我们没有发现问题,这是很多,很多次电源循环检查问题。  但设计团队也指出,很难证明负面结果-问题永远不会发生。 在许多生产大量材料的情况下,需要多次电源循环才能真正知道问题已经解决。  因此,如果新设计可以选择对耗材进行排序,他们建议仍应谨慎遵循该顺序。

    此致,

    Richard P.