This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有一个ADC与缓冲器集成在一起并执行一些计算?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08B3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577124/is-there-an-adc-integrated-with-buffer-and-do-some-calculation

主题中讨论的其他部件:ADC08B3000ADC08B200

大家好,

我正在处理一个信号,应该进行采样和集成。

所以我正在寻找一个采样率( min ) 3.3 MHz的ADC,它上有一些缓冲器,并计算集成度?

是否有任何此类设备或ADC上仅具有缓冲器(爬虫程序计算)?

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:是否有任何此类器件或ADC仅具有缓冲器(而不是计算)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAS,

    您是要求一个具有前端缓冲器的ADC,还是在转换数据然后存储之后要求某个ADC? 如果是第二个,我们就不会。 您可能需要查看Precession ADC论坛。 您将进行哪种类型的计算? 我们有许多部件都具有内部数字功能,例如增益,偏移校正,数字滤波,小数等... 您的ADC需要以多快的速度采样?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    所以我想我的问题是精确的划分。

    此致,

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ras,

    如果您想要具有数据捕获缓冲器的ADC,我们有adc08b20.02万MSPS 8位ADC,我们还有具有8位3000MSPS的ADC08B3000,还具有其他器件,具体取决于您的分辨率和MSPS要求。

    此致,
    Neeraj Gill