This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:DAC39J84初始化设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574485/dac39j84-dac39j84-initialzation-set-up

部件号:DAC39J84

您好,高速数据团队

我们将在 数据表上的135页之前设置初始化。

但是,DAC39J84未运行同步线路

我们检查 了基本硬件的电源和布局等基本状态   

您是否可以推荐 其他检查点?

祝您一切顺利

杰拉尔德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否可以在DAC3XJ8X EVM板上获取CPLD代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0451.CPLD-files.zipGerald

    代码已附加。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    1.您使用的是TI EVM还是这是一种定制设计?

    2.您的FPGA接口是什么?

    3. DAC设置的模式是什么? 这将是LMFS设置,"K"值,采样时钟,SYSREF频率等。 您可以提供的信息越多,我们可以为您提供的帮助就越多。

    4.是否可以发送DAC寄存器设置?

    查看所附文档是否有帮助。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../6281.DAC3xJ8x-Device-Initialization-and-SYSREF-Configuration.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim

    感谢您的重播
    我们解决了DAC39J84同步线路问题。

    我们在DAC输出的电阻器上设置DC关闭。
    我们是否可以通过硬件和示意图关闭DC?

    我们是否可以通过DAC设置更改I/Q输入信号?

    此致
    杰拉尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    我无法理解您的请求。 您是否要求提供示意图?

    请详细说明您正在讨论的DC。 是否存在您尝试删除或添加的DC组件?

    是否要交换进入零件的I和Q数字数据?

    此致,

    Jim