This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220 AC激励

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576575/ads1220-ads1220-ac-excitation

部件号:ADS1220

您好,

我正在使用带有负载单元的ADS1220。 我正在使用交流激励(桥接器的极性可以反接)和比率计电源(ADC与桥接器的电压相同)。

是否有办法让ADC在连续模式下以20Hz的频率工作并以相同频率反转网桥的极性? 我希望交流激励能够持续工作,而无需手动触发每次转换,就像在本应用中所做的那样:

http://www.ti.com/lit/ug/tidubl0a/tidubl0a.pdf

我想这是一个极性开关的完美计时问题,但我不确定这是否适用于delta sigma ADC。 我可以想象的另一种方法是以40Hz的频率操作ADC并丢弃每秒采样(发生极性开关的位置),但随后我失去了同时50/60Hz抑制。

我的假设是否完全错误,或者是否可以使其发挥作用?

非常感谢,

乔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos:

    请注意,在您参考的TI设计的图23中,激励 极性改变后模拟稳定会有延迟(约20ms)。  在连续转换模式下运行将在结果中添加沉降误差。

    此外,在连续转换模式下运行除了不发送启动/同步命令之外,没有什么强大的优势。  这真的是很少的开销。  实际上,启动/同步命令可以在数据的最后一个字节读取期间发送。  如果您在数据可用时立即读取数据,在非常接近20sps时仍会得到50/60 Hz的抑制。

    例如,假设您想在连续模式下运行,并且可以接受任何设置错误(然后我会先问为什么您需要执行AC桥激励),完成此任务的一种方法是:

    1. 当DRDY从高转换为低时,切换激励极性。
    2. 读取结果
    3. 重复

    您可以通过在读取数据时发出start/sync命令来节省单次激发模式的一些启动开销,我强烈建议使用该命令以保持一致性。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    非常感谢您的解释。

    我将在没有交流电的情况下开始,然后再做一些进一步的测试。

    此致,

    Josef