This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:预期使用寿命?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576885/ads1282-expected-life-time

部件号:ADS1282

根据数据表,ADS1282于2007年推出。

分辨率,线性和噪声方面的规格仍然是当今市场上最好的规格之一。

人们应该期望它在生产中保持活跃多长时间,即不会过时?

/ Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jonas:

    欢迎来到TI E2E论坛!

    如果我不得不猜测,我会说这款设备将在未来几十年推出...

    我希望这部分会很长时间保持活跃,因为没有太多的替代品,这是一种流行的设备。 此外,ADS1282所采用的系统类型也具有较长的使用寿命。

    以下是我们的产品报废政策链接:
    www.ti.com/.../product_change_notification.page

    通常,TI不会出于方便而废弃产品。 如果不建议将产品用于新设计,通常会有推荐的替代产品。 此外,我们将在任何产品变更之前通知买家。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris!

    感谢您的快速回答。  你一直都很乐于助人。

    - Jonas