This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:DAC904正常,具有3.3V +VD,5.0V +VA? 性能?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC904, THS5671A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577035/dac904-dac904-ok-with-3-3v-vd-5-0v-va-performance

部件号:DAC904
主题中讨论的其他部件: THS5671A

使用具有3.3V +VD和5.0V +VA的DAC904不会超过绝对最大额定值(+VA至+VD在-6V至+6V范围内),但这样做是否会导致令人满意的操作,即性能不会比两个电源3.3V更差(或更差)? 使用分离式电源可为我节省额外的调节器和/或电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    这是一款旧款Burr Brown设备,我们没有任何相关数据。 由于DAC的性能通常基于模拟部分,我想VD = VA = 3V图解可以很好地表示您期望 得到的结果。 如果您愿意,我可以使用我们的EVM进行测量。 只需告诉我采样率和IF率。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您为我提供测量,但您不必花时间来测量,我似乎最好改用THS5671A,因为它似乎是为VD=VA, 3.3 VA=5操作而设计的。

    我打算使用DAC904电路图4中的差分放大器电路。 THS5671A应该可以正常工作,不应该吗?

    此致,
    Eric