This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8507:ADS8507的中间锁存器问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576798/ads8507-question-of-intermediate-latches-for-the-ads8507

部件号:ADS8507

您好,先生:

ADS8507数据表建议使用中间闩锁,如下图所示。 请告知中间锁扣的参考原理图或应用说明,以了解其详细图片吗?



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年24月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wayne:
    很遗憾,我们没有此方面的应用说明。 此建议仅适用于特殊情况,总线在ADC转换期间处于活动状态,并且并行端口上的快速切换信号产生了大量瞬变, 因为当ADC进行对性能至关重要的数据转换时,瞬变可能通过基板耦合到模拟电路。 如果您的电路没有这些条件,您无需担心,但客户监控其控制器设备发出的/占线信号,在ADC处于转换阶段时禁用总线,在检测/占线高电平时读取数据始终是一种良好的做法。 另一种可能的解决方案是,可在ADC和控制器之间使用具有启用/禁用功能的数字总线缓冲器(245或1.6245万逻辑),并确保仅启用缓冲器以检索转换数据。 我希望这能回答你的问题。 谢谢。

    此致
    戴尔·李