This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7805:在引脚3和4处更换ADS7805钽电容。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576868/ads7805-ads7805-tantalum-cap-replacement-at-pins-3-and-4

部件号:ADS7805

我的一位客户正在使用ADS7805。

TI数据表建议在引脚3和4处使用2.2uF钽电容器(REF和CAP)。

客户想要使用不同的电容器(已经使用过ALCAP,现在已过时。)

是否可以使用像X7R这样的2.2uF/25V陶瓷电容器或更好的电容器作为替代?

如果不是,您建议使用哪种电容器类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    是的,可以这样做。  使用X7R或更好的电容会很好,以便电容在温度下保持稳定。  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    引脚4是参考缓冲器输出帽引脚。 在某些部件上,当钽替换为陶瓷时,缓冲器的输出可能会变得不稳定,因为钽的ESR有助于参考缓冲器的稳定性。 我不知道如果钽被陶瓷取代,ADS7805是否会发生这种情况。 您可以添加一个与陶瓷串联的小(1欧姆)电阻器,以确保缓冲器保持稳定。

    Mike