This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:环路错误问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576837/dac161s997-problem-with-the-loop-error

部件号:DAC161S997
主题中讨论的其他部件:TPS5.4061万

您好,

DAC161S997存在问题。 我们将TPS5.4061万用作VCC源,SPI具有到UC的数字隔离。

有时,我们会遇到电流升至大于30 mA的问题。 有时,当我在系统处于50-70°C的脱机状态后插入香蕉插头时,会发生这种情况 当我测量 内部电阻器R2的电阻时,我得到的值< 5欧姆(针脚昏迷和外出)。 DAC的数字部分仍然工作正常。 我认为DAC中的反馈控制系统已损坏。

具有有效DAC的系统在引脚昏迷和外出之间显示42欧姆的电阻。

怎么会发生这种情况? 可能是,当我将Loop+插入实验室电源时,控制系统在调节当前的行驶转换速率方面存在问题?

感谢你的帮助。

Karsten