This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:外部信号调节电路故障/ADCPro软件故障

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576060/ads1258evm-pdk-external-signal-conditioning-circuit-failure-adcpro-software-malfunctioning

部件号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCProADS1258

您好,

我有这个ads1258evm作为我的数据收集系统,从我设计的定制接口PCB对我的传感器数据进行采样。在我的接口PCB上,我有AD8429作为MOP,MON和AINP之间的仪表放大器;AINN连接接地。

我想将来自Mux的信号通过仪表放大器传送到ADC。在我从ADCPro中取消选中"External Multiplexer loop bypass"框后,"数据监视器"中显示的读数不正确:错误的符号和错误的刻度。有什么想法?

EDIT:或者如何正确地绕过内部MUX-ADC连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roulshi,

    您是否能够共享一个示意图,显示如何连接ADS1258EVM和接口PCB? 此外,您的输入和参考电压是多少?

    您正在使用哪些MUX信道,是否正确选择了这些信道,以便您从正确的MUX输入中读取数据? 您是否尝试过测量ADCINP和ADCINN之间的电压,以确保ADC的输入电压符合您的预期?

    听起来您已正确配置BYPAS位,以便ADC读取ADCINP和ADCINN的电压。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我想我有点明白为什么我搞错了,我的传感器信号在外部仪器放大器使ADC饱和之后。但出现了另一个问题: 选中"External Multiplexer Loop Bypass"(外部多路复用器回路旁路)框时,信号似乎经过外部调节电路,显示放大信号;取消选中该框时,显示原始的"未放大"信号。

    我还发现了另一个错误,即在"MUX"选项卡下的"Auto Scan"选项卡中,AN14已标记为AN6。

    您能否验证您使用的LabVIEW代码对ADCPro接口进行编码?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruoshi:

    很抱歉让我感到困惑...

    我发现AIN14的标签不正确。 但是,它仍应选择AIN14输入。

    据我所了解,LabVIEW代码应该与BYPAS位对应,如ADS1258数据表中定义的。
    Bypass = 0 (未选中)将在内部连接到MUX;因此,您将获得未放大的信号(...抱歉,我在上一篇文章中收到了反向信号)。 因此,需要选中此框才能从ADCINP和ADCINN引脚获取输入。

    此致,
    Chris