This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:ADS1118的EMS测试

Guru**** 2585425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575827/ads1118evm-ems-test-of-ads1118

部件号:ADS1118EVM
主题中讨论的其他部件:ADS1118

我想确认EMS对ADS1118的缺乏。

客户使用 ADS1118EVM测试了EMS (不统一)。

在370MHz的情况下,温度的结果是温度漂移升高。

在这种情况下,漂移的原因是什么?

是否有任何避免这种漂移的解决方案?

此致,

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atsushi-San,


    我不知道在ADS1118或ADS1118EVM上进行过任何电磁兼容性/磁化率问题或测试。 假设他们已经运行了某种测试,并且在370MHz时出现了问题,他们看到了什么问题? 他们在内部温度传感器中是否看到更高的值? 请您跟进测试的详细信息和结果吗?


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joseph-San:

    我附上了测试条件和结果的文件。

    请您确认吗?

    e2e.ti.com/.../ADS1118EVM_5F00_EMS_5F00_test.pdf

    此致,

    Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamauchi-san,

    ADS1118EVM未针对电磁兼容性(EMC)进行设计和测试。  您所描述的IEC测试超出了ADS1118EVM的设计范围。  热电偶电缆在很大的射频场中制造了一个大型天线。  此RFI可直接连接到ADS1118。   为什么它在370MHz时特别出现,很可能与信号路径中滤波器组件和印刷电路板通气的电感有关。

     对于某些应用,很可能需要针对EMI/RFI的额外保护。  这可能包括屏蔽电缆,铁氧体,TVS二极管等,以正确消除RFI进入设备。  这将需要特定  于预期应用的设计和PCB布局。

    此致,

    Bob B