This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282EVM:具有偏移的ADS5282EVM输入

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5282EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576605/ads5282evm-ads5282evm-input-with-offset

部件号:ADS5282EVM

大家好,

我希望获得一些指南,以便为我的应用信号提供一些与ADS5282EVM SMA输入的偏移。 我的应用信号范围为0至-2伏。 所以我想增加1V偏移,以便利用ADC的全刻度范围(FSR)(-1V到1V)。 就我所尝试的情况而言,偏移是从ADS5282EVM的输入电路“切断”的。 这样,我只能将信号降低为0至-1伏,而不能冒险使用ADC的FSR。

提前感谢您!

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EVM的模拟输入是变压器耦合的,如EVM用户指南背面的EVM原理图中所示。   变压器耦合本身是交流耦合,数据转换器通过VCM输出将信号偏置到变压器后面的所需电平,从数据转换器输出到变压器的中心分接头。   因此,SMA输入处的信号可能处于您希望设置的任何级别,但数据转换器处的信号将会重新偏置并以VCM为中心。   如果您的信号约为2V峰间差,则无需使用信号偏置将其置于数据转换器将看到的范围内。   由于变压器的标称阻抗比为1:1,您的外部2V信号已经是数据转换器需要查看的全标度信号。   但是,变压器的传输带中间可能有大约dB的损耗, 变压器后面有串联阻尼电阻器,它们会使您的一些信号下降,因此外部2V信号峰值到峰值差比到达模拟输入引脚时的差值要小。   如果您无法从外部提高信号振幅,则可能需要在变压器之后降低这些串联电阻器的值,以减少信号的下降。    或者-您可以用相当于1:2比率的变压器或甚至1:4比率的变压器替换1:1比率的变压器,以获得加倍的信号幅值。    您没有说出信号的频率内容,因此,如果您的信号对于变压器来说太低或太高的频率,变压器的频带可能会成为问题。

    此致,

    Richard P.