您好,
我们正在开发一种便携式设备,以500Hz的频率采集8个心电图通道。 该系统基于ADS1298芯片和Cypress微控制器。 整个系统由Lipo电池供电。 下面是我们正在做的工作:
1. ADS1298设置为高分辨率模式, 输出数据速率设置为500sps。
2. PGA的增益设置为6
每当我们尝试采集此配置中的ECG通道时,信号就会发出很大的噪音。 信号 功率谱分析显示特定频率下的不同峰值,如下图所示:
无论环境噪声或所分析的信道如何,这些峰始终存在。
这是ADS造成的还是我们做错了事? 其他人注意到了这种行为?
谢谢。