This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:config1中I和Q补码位的位置?

Guru**** 2924760 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575319/dac3482-location-of-i-and-q-complement-bits-in-config1

部件号:DAC3482
主题中讨论的其他部件: DAC3484

对于DAC3482,数据表显示config1寄存器中的I和Q补码位于位6和5。

对于我们的应用,我们需要同时设置I和Q补码位。 但是,当我们在config1中设置或清除位5时,我们看到Q输出的行为没有变化。

如果我们假设I和Q补码位位于位7和6,然后设置这两个位,我们确实会看到似乎是正确的行为。

您可以确认吗? I补码位是否位于配置1寄存器中的位7,Q补码位是否位于位6?

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    我正在与设计团队核实这一点。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    在寄存器config1中,位5和6用于 补充两个DAC。 对于具有四个DAC的DAC3484,用户将使用config1的位4,5,6和7来执行此功能。 这是数据表中的拼写错误。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,我只是想清楚地说明您的答案。

    DAC3482数据表中的位6和5不正确,应该是位7和6,对吗?

    第7位应为Daci_补 码,第6位应为dacq_补 码,对吗?

    此致,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    我们的设计文件似乎也可能是错误的。 我将与设计团队核实并与您联系。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    DAC A使用位7,DAC B使用位6。 数据表错误。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,此DAC3482部件具有DAC I和DAC Q。您正在呼叫DAC A和DAC B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A = I,B = Q。抱歉混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,非常感谢您的回答和跟进。

    此致,

    保罗