This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:Tida-0.0164万

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575488/ads8688-tida-00164

部件号:ADS8688

 用于可编程逻辑控制器(PLC)参考设计的TIDA-0.0164万 16位8通道集成模拟输入模块采用Johansson电介质P/N 202R18W102KV4E陶瓷封盖作为"Y-caps"(Y形封盖)使用。 这些器件的额定值不能用作Y电容器,也不适合此应用。 我只提及这一点,因为这是一个潜在的安全问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Sheldon指出这一点。 是的,这些电容不是Y级电容器。 我们将使用适当的组件信息更新文档。

    Sankar