This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:adc12d1800

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576299/adc12d1800rfrb-adc12d1800

部件号:ADC12D1800RFRB

你(们)好

我正在使用ADC12D1800RFRB 评估板。

我已经为1.8 GHz时钟配置了板载PLL ...所以 我正在向 ADC发送采样频率为1.8GHz。

我已将ADC配置为:

nDM <='1'; (非解复用模式)
DES <='0'; (非DES模式)
DDRPHASE <='0';
TPM <='0';
PDQ <='1';
ECE <='0';  (非ECM模式)
CALDLY <='1';
FSR <='1';
PDI <='0';

还发送校准信号(低到高到低)以进行开机校准。

模拟输入信号规格:210 MHz;0.7 mV (p-p)

但我没有从ADC获得输出数据时钟...(我正在Chipscope检查)...可能有什么问题??

请帮助...紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhusri

    ADC12D1800RFRB上的FPGA只能在ADC处于1:2解复用模式(输出数据速率=900 Mbit/秒)时捕获数据。 在非多路复用模式下,数据速率将为1800 Mbit/s,对于FPGA捕获来说太快。 数据时钟也会太快(900 MHz而不是450 MHz),我预计这是在芯片范围上无法识别时钟的原因。

    尝试使用NDM =0配置主板,看看情况是否更好。

    此致,

    Jim B