This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8318:工作自由空气温度范围

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575699/ads8318-operating-free-air-temperature-range

部件号:ADS8318

工作自由空气温度范围的参考是什么?  是IC /板周围的空气,还是外壳温度,还是交叉点温度。

谢谢!

-John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    自由空气工作温度范围是设备在运行时可能接触到的环境温度。

    因此,设备外壳(包括焊片)在运行时可能暴露在的温度范围内。 传热机制可以是任何东西-包括设备周围的空气和板热。