This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:数据就绪会在随机时间段后消失。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574422/afe4300-data-ready-dies-after-a-random-time-period

部件号:AFE4300

我正在通过IQ模式读取BCM,几分钟读数后,数据就绪停止低电平。  请告诉我如何防止这种冻结。  我已经看到,在程序上载1到15分钟后,会发生这种情况。  当我反复阅读FWR时,也会出现这种情况。  我有数据显示使用Saleae逻辑分析器捕获的数据。  在数据就绪停止之前,我最后一次写入的序列如下所示:

从寄存器0x00读取,(上次读取)

写入0x408以注册0x0A,(开始设置新测量的频率)

写入0x408以注册0x0B,

写入0x00以注册0x0F,

写入0x00以注册0x0E,

写入0x10以注册0x0E,

写入0x2000以注册0x0F

(上次数据就绪切换)

写入0x63以注册0x10 (最后写入,切换到I)

请参见下面的三幅图像。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    我已将此帖子移到医学论坛,该论坛支持AFE4300。 我相信您会在这里找到答案。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我尝试选择医学论坛,但当我进入AFE4300时,它只允许我选择精密转换器或类似的东西。 如果可以,请将此问题传递给其他人,以便他们将来可以选择正确的论坛。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否可以在不执行任何读取操作的情况下观察Data_RDY?

    此致,
    Prabin