This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:DAC5311的TINA模拟

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574677/dac5311-tina-simulation-of-dac5311

部件号:DAC5311

您好,团队:  

请您帮助我使用 Tina中的DAC5311生成从0到4V和从4V返回到零的斜坡吗  

所需图像来自DAC的输出,如下所示  

我无法配置数据模式生成器来执行此操作  

请帮我获得以上输出  

非常感谢您的帮助  

e2e.ti.com/.../DAC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shree:

    进展如何! 长时间没有聊天:)我没有模拟这个特殊的TINA模型,但会试着看看我能用软件完成什么。 我将用我的结果更新此帖子。

    此致,
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,哑光,  

    我做得很好  

    你过得怎么样  

    我非常感谢你的快速支持  

    我正在尝试为 我的一位客户的15秒锂离子电池组模拟完整的电池充电器解决方案  

    在这种情况下,我计划使用此DAC根据来自客户UC的数字输入来设置CC和CV限制  

    非常感谢您的帮助

    希望你把 你的HART放在这里
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Shree,

    与模式生成器的连接似乎不正确。  您可能还需要为模式生成器手动输入0xFF-0x1FE中代码的减少。  然后,应调整模拟框,以覆盖从地址0到地址1FE (510)的完整地址范围。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    马特

    e2e.ti.com/.../dac5311_5F00_shree.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢酱汁  

    让在Tina向我的客户展示演示变得更加轻松  

    感谢您的努力,