This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8558:不能看到忙信号(菊花链模式)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575762/ads8558-don-t-see-busy-signal-daisy-chain-mode

部件号:ADS8558

您好,

我目前正在使用两个ADS8558进行设计,这两个ADS8558连接在Daisy链中,并配置为软件模式。 根据ADS8558数据表中的图42,当NFS较高时,在复位信号后应看到忙信号脉冲。 目前我看不到通过SDI启动配置的初始脉冲,我是否误解了数据表? 生成CONVST_A时,我也看不到任何忙音信号。 请问您能否查看我的示意图并告诉我连接是否出了问题? 信号3COM和ACOM是返回信号,它们连接在一起,它们具有不同的名称,仅供参考。  

谢谢你。

Jorge Corro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,
    您的原理图看起来很好,您使用的是串行接口,软件和菊花链模式,并且您仅为CHA和CHB对使用两个数据输出,没有SDO_C,而SDO_C在此ADC上受菊花链模式支持。 当应用CONVST信号上升沿以启动转换时,应在CR寄存器中以默认C20=C21=0的方式观察从低到高的占线信号(转换时),应用CONVST信号时是否检查了占线信号(BS1_PSC和BS2_PSC)? 您能否在初始化周期中获取SCLK和SDI以及FS/CS的屏幕截图? 谢谢。
    其他两件事:
    1.您的已分离接地(ACOM和3COM),请确保AGND和BGND之间的接地电压应小于+/-0.3V。
    2.也许您在ADC输入之前有前端放大器,因为我在本原理图中看不到它们,通常需要它们来驱动开关电容器输入结构ADC并正确地确定信号,否则会降低ADC的性能。 这与您的问题无关,只是提醒。
    谢谢。

    此致
    戴尔·李