This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:寄存器初始化

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576066/adc32rf45-register-initialization

部件号:ADC32RF45

SBAS747B在表102中有一个初始化寄存器列表,SBAS747C指示用户使用SBAA226中的文件。  这些文件与上一个表非常接近,但注册号0x62-0x8E不写入主页的情况除外。  这是一种疏忽,还是有意的?  这些寄存器是否应使用SBAS747B中的值写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在表102位于草案数据表SBAS747B的时间段内,硅的修订版是生产前的版本,表102是您要为生产前的硅写的内容。  在生产芯片中,从0x62到0x8E的寄存器不需要写入。  事实上,我看了ADC32RF45 EVM的Web上最新版本EVM SPI GUI附带的配置文件, 在预生产文件夹中,如果我在cfg文件中查看LMFS_8.282万模式,我会看到这些寄存器写入,如表102所示。  但是如果我弹出一个级别,在当前的RF45文件夹中查找LMFS_8.282万的cfg文件,我会看到地址0x62到0x8E不再出现在配置文件中,该文件与SBAA226文件中的内容是平方的。

    所以-不是疏忽。  生产硅无需这些地址。  

    此致,

    Richard P.