This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:CW测试模式的输出电平

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575036/dac38rf83-output-level-for-cw-test-mode

部件号:DAC38RF83

大家好

客户询问:

在CW测试模式下使用DAC38RF83时,具有以下设置的DAC射频输出电平是多少?

 

  • DAC SPI常量寄存器(地址= 0x30)设置为0xFFFF

  • DAC全刻度电流寄存器(地址= 0x0d)设置为0x7000

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    功率级别为1.41dBm。 必须启用NCO和混音器才能使用此功能。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    是否将MIXERAB_Gain设置为0 dB或6 dB?

    谢谢!

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    增益设置为0 dB。

    此致,

    Jim