This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:更高频率下的DAC 3174问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573361/dac3174-dac-3174-issues-at-higher-frequency

部件号:DAC3174
主题:LMK0.32万中讨论的其它部件

我正在使用DAC 3174来生成波形和进行目标模拟。 对于设备的时钟,我使用的是LMK0.32万抖动消除器。 设备工作频率高达200 MHz。 当我增加频率时,当所需频率是采样频率的整体多层时,DAC会提供良好的响应。 如果我偏离,噪音会增加。 对于寄存器编程,我只是要重新发送DAC。 是否有任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您不进行任何寄存器编程,那么您要如何重置DAC内的FIFO指针?  设备中FIFO写入端的地址指针需要使用SYNC输入重置,FIFO读取端的地址指针需要使用对齐输入重置。     这两个事件需要在大约同一时间发生,以确保从FIFO输出的数据在进入FIFO的数据后面大约有4个字。    如果您不打算同步多个DAC设备以在所有信道之间保持一致的延迟,则无需使用对齐信号, 但您仍需要使用align 'event'来替换align 'event',方法是设置sync_only寄存器位并使用SYNC输入。  这样,同步输入就可以用于重置FIFO两侧的地址指针,并且可以不使用对齐输入引脚。   如果您不希望有同步输入源,可以在设备中设置sif_sync_ena位,然后将sif_sync位设置 为零 ,然后在另一个寄存器写入中将sif_sync设置为1。  然后,同步输入PIN也可能不使用。   通电后只需重置一次FIFO地址指针,但至少要重置一次,重置引脚不会执行此操作。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

     
                           我已经完成了你要求修改的内容。 我只使用DAC时钟和数据时钟。 我没有使用SYNC和ALIign。 我正在写以下的登记册

    地址值

    00         x "04ed"

    01        x 601e

    01        x "603e"

    但问题是,当我以300 MHz工作时,频谱有时不干净。 当工作频率为150 MHz时,没有问题。

    为此可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于您现在正在使用sif_sync,您无需在Config0位3中启用同步输入缓冲。   但在我看来,如果数据以较低的采样速率而非较高的采样速率工作,那么您可能会遇到计时问题,从而将数据锁定到DAC。   Config3允许您调整数据计时并与时钟输入相对同步,您可以为数据总线添加延迟或为时钟信号添加延迟,以调整FPGA超时。   我希望您采用Config3的默认寄存器值。  您可以首先逐个递增时钟延迟的值,以查看问题是否已解决,或者如果没有,则递增数据总线的值以查看问题是否已解决。   还可以选择启用模式验证功能,让FPGA向DAC发送重复的8样本模式,并让DAC将模式与预存储模式进行比较,以检查数字总线上的错误, 但要使用此功能,您必须执行SPI回读以检查计时错误。   但更快速的测试是尝试增加延迟值。  字段clkdlyb是在全字界面模式下延迟时钟的字段,如果需要,clkdlya会延迟同步。   两个数据字段将使用相同的值来延迟数据总线。

    此致,

    Richard P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard

    我尝试延迟数据并提供所有可能的组合,但无法找到解决方案。 我还问了altera,NCO ipcore是否有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    然后,您可能需要使用模式验证功能来验证数字数据是否从FPGA无 误进入DAC。  请参阅附件,了解 我在工作台上设置此功能时所做的PPT。  实际上,设备中有8个寄存器,每个寄存器都具有一个采样模式。  您可以接受默认值,也可以根据需要将自己的模式值写入这些寄存器。   然后,您的FPGA将这8个样本的重复模式连续地发送到DAC。   启用验证器后,将对来自8个样品中每个样品FPGA的每个数据位进行模式匹配,如果存在不匹配,则将设置一个位以指示错误。   您可以稍后读回错误指示寄存器,以查看FPGA数据中是否存在错误。   需要花一些时间才能习惯该功能的工作方式。 一旦有了数据,您必须将零写入错误指示器,以清除旧的比较, 然后,下次阅读错误寄存器时,您将看到上次清除寄存器时的结果。   同步信号必须用于指示FPGA 8个样品中的第一个。   如果您可以验证从FPGA到DAC的数据是否已正确传递,则您看到的问题必须是其他问题,例如FIFO处理。 您需要能够读取寄存器, TI Web上EVM的SPI GUI没有做到这一点,因此我不得不创建一个新的GUI,它可以进行回读,您可以看到PPT中正在使用的GUI。

    此致,

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../4544.DAC3174-Pattern-Test-Feature.pptx</s>3174