This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474EVM:与Spartan 3E FPGA入门套件板(Hirose 100引脚FX2边缘连接器)连接

Guru**** 2586255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474EVM, FMC-ADC-ADAPTER, ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574837/ads5474evm-interfacing-with-spartan-3e-fpga-starter-kit-board-hirose-100-pin-fx2-edge-connector

部件号:ADS5474EVM
主题中讨论的其他部件: FMC-ADC-ADC,ADS5474

大家好,

首先,我想告诉大家,我以前没有处理高速ADC和LVDS信号的经验。 此外,我是FPGA的新手。 到目前为止,我对SmartFusion评估套件非常熟悉。

我最近购买了ADS5474EVM评估模块。 我有一个Spartan 3E FPGA入门套件板。

单端输入信号由ADS5474EVM转换为差分信号(LVDS)。 EVM的数字输出通过高速,高密度Samtec输出管座实现。 Samtec标题的制造商部件号为QTH-60-02-F-D-A

   

 

Spartan-3E FPGA入门套件板包括一个Hirose 100引脚边缘连接器,带43个相关FPGA用户I/O引脚,包括多达15个差分LVDS I/O对和两个仅输入对。

有人能告诉我如何将ADC板连接到Spartan-3E板吗?

请注意,图片仅供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可能需要设计和制造一个电路板,使其位于ADC EVM和FPGA开发平台之间,以便将LVDS信号从ADC桥接到FPGA。  或者,也可以选择不同的FPGA开发平台,以支持您可以将ADC EVM连接到的平台。    例如, 许多Xilinx开发平台都使用FMC连接器,TI提供了这样的适配器卡,用于从ADC EVM上的Samtec连接器桥接至FPGA开发平台上的FMC连接器。 http://www.ti.com/tool/fmc-adc-adapter  我们没有为每个可能的连接器提供桥接卡 或者开发平台, 我不知道您正在查看的Spartan开发平台有桥卡。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Richard:

    感谢您的详细回复。 我们还拥有 Xilinx Virtex 5 XUPV5-LX110T评估平台。  我完全不知道FMC-ADC-Adapter是否可以在该主板上工作,如果可以,如何连接。 您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对查询有任何更新,我们将不胜感激。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在该Virtex开发平台上也看不到FMC连接器,只是接头柱连接器。   我在Xilinx网站上的Xilinx主板示意图中看到,其中一个插头连接器支持多达16个LVDS对, 但是,FPGA是否支持ADS5474所需的LVDS数据速率(400 Mbps),您必须与Xilinx一起检查,另外,其中一个LVDS对是否支持干信号的时钟输入, 以及LVDS输入是否接受DDR时钟。   但是,我们仍然没有适配器板可用于将EVM桥接至接头柱连接器。  您必须制作这样的适配器卡或选择支持FMC连接器的FPGA开发板。    我在Xilinx站点上看到,大多数旧的Virtex5开发平台已经停产,因此 可能需要一个更新的Virtex开发板。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Richard。

    根据您的建议,我正在考虑 Digilent提供的Nexys Video Artix-7 FPGA板。 它有一个FMC连接器。 我们的部门计划在不久的将来购买Virtex/Kintex主板,但由于我没有确定的时间(预算问题),我建议 暂时使用Nexys Video Artix-7 FPGA主板。 它能解决我的问题吗? 参考手册位于:[https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/nexys-video/reference-manual]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请细心一些。  我不知道该主板上FMC连接器的引脚。  当适配器板开发为从我们的EVM桥接至Xilinx FMC连接器时,我们没有选择到FMC连接器的路由。  我们有一个Xilinx人来做这件事,这样LVDS时钟信号就会到达连接器引脚,这些引脚最终连接到FPGA上具有时钟功能的IO引脚,而其余的LVDS对则会到达最终连接到FPGA上LVDS输入的FMC引脚。   如果您正在查看的主板复制了Xilinx FMC引脚分配,则您应该可以。   但是,ADS5474 EVM的原理图位于TI Web上的EVM用户指南中,适配器卡的原理图位于该电路板的TI Web上。  您需要从这两个原理图中找出每个来自ADC的信号,依次通过Samtec连接器,FMC连接器,然后通过FPGA电路板直至FPGA引脚,以便知道每个信号都到达FPGA和 在支持LVDS的输入上。  您需要知道该信息,以便能够在您开始为FPGA编写HDL代码时创建FPGA引脚约束文件。

    此致,

    Richard P.