This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:用4个系数进行小数

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573644/ads5294-decimate-by-4-coefficients

部件号:ADS5294

我有一位客户想要使用ADS5294,但他问我们是否有任何东西可以显示4个滤波器的小数中使用的滤波系数? 他说,他放大了图49,无法确定实际系数。 我们是否会向客户提供此信息?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    数据表第54页上的图56显示了存储在内存中的6个不同预设滤波系数集的响应。
    我认为小数筛选器的系数也是用户可编程的。

    此致,
    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olu

    感谢您的回复!

    我了解滤清器类型等,但我们是否有任何东西可以让客户实际看到滤清器系数? 他说,在看数据表中的图49时,他实际上看不到筛选系数。 我们是否有允许这种情况的Excel文件(或类似文件)? 我询问的原因是另一位工程师能够为我们的另一个ADC部件提供此部件。 如果不可能,请告诉我。

    也许客户可以通过另一种方式来推导其价值观? 然后,客户可以在得到它们后加载它们,或了解如何计算它们。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olu

    您是否有机会了解我在论坛上提出的其他问题?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist