This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:单极电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575868/ads1298-unipolar-power-supply

部件号:ADS1298

为ADS1298使用单极模拟电源(AVDD=3.3V,AVSS=0V)。 根据数据表图27,是否 需要 将共模电压(1.5V)传输到INP和 INN,以使输入信号偏移到 中频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wang,

    输入信号必须具有有效的共模,否则它们将相对于板电源"浮动"。 使共模接近中间电源可最大化单个输入电压的范围。 集成式RLD放大器用于产生电压,以应用于带有RL电极的患者。 这将使患者达到有效的共模电压。

    Brian