This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:测量4个惠通桥式精密测压元件

Guru**** 2817295 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADS1274, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575286/ads1248-measurement-of-4-wheatsone-bridge-precision-load-cells

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: ADS124S08ADS1274ADS1220

您好,我是一名大学生,正在从事一个Capstone项目,该项目涉及在全小麦石桥配置中使用4个负载单元。 我对模拟设计没有太多的经验,所以如果我的问题非常简单或误导,请原谅我。 我计划使用ADC的4路差分输入同时对4个负载单元进行采样。 在没有任何先前的信号调节或放大的情况下,这是否足以测量10 mV范围内的信号? 另一个问题是有关60 Hz衰减的问题,多路复用信号的数据表中是否列出了20 SPS? 例如,要获得良好的60 Hz抑制,每个通道是否只能在最多5 SPS的条件下采样? (20/4通道)

如果这个问题非常简单或者被误导,我再次表示歉意,这是我第一次真正体验任何类型的模拟设计。 我们非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mackenzie,


    是的,在没有任何前端放大的情况下,您应该能够测量10mV范围内的信号。 ADS1248器件集成了可编程增益放大器(PGA)。 如果您使用的参考电压为2.048V,PGA增益为128,则输入范围为±16mV。

    但是,我会考虑改用ADS124S08。 如果您正在进行桥接测量,那么您可能需要将桥接激励与电源连接,然后与参考连接。 ADS1248参考输入的电压仅达到AVDD-1V (如果电源为5V,则为4V)。 如果您计划从电源设置桥接测量,这可能会有点不方便。 ADS124S08具有类似的PGA,其参考不受限制。

    如果您确实决定使用任一设备,我会收到评估模块的用户手册并查看示意图。 它可能会让您对最终赛道的需求有一些想法。 此外,您希望测量哪种分辨率? 阅读数据表,查看您认为需要的任何配置的噪声性能。 然后将其与您认为最大的输入信号进行比较。

    对于第二个问题,您回答正确,20 SPS是针对任何给定的ADC数据读取的。 如果您需要以这种数据速率采样四个信道,那么您能够在任何给定信道上收集数据的最快速度是5 SPS。 请注意,两个设备都不会同时采样4个通道。 只有一个ADC,前面有一个多路复用器。 如果您绝对需要同时采样4个通道,那么您需要转至多个设备或使用具有多个ADC的ADS1274之类的设备。

    当您最终决定要使用的内容时,请张贴回帖,我们可以讨论原理图。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,我说我们必须同时采样4个通道时,我说话错了。 我们使用4个独立的称重传感器来测量频率范围为.1至20 Hz的信号,并且希望对每个通道使用至少200Hz的采样率,因此我们不需要同时对它们进行采样, 但是,我们确实需要每台设备至少采样200 S/s,因此似乎这两台设备都无法在有效过滤60 Hz噪音的同时执行此任务。 您能否推荐能够执行此类任务的其他设备或设备配置?  

    此外,就分辨率而言,我们希望至少实现14个无噪声分辨率样本,我认为这可以在足够的采样速率下实现,但在该采样速率下,似乎很少会出现60 Hz衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mackenzie,


    据我所知,我们没有任何数字滤波器能够滤波60Hz噪音,但运行速度超过60SPS。 这对于筛选器响应来说有点不寻常。 作为替代方案,您需要更快地运行数据速率,然后对输入使用某种陷波筛选器。

    ADS1248,ADS1220和ADS124S0x都能够以足够快的速度运行数据,以捕获4通道的200SPS。 其中,我认为ADS124S0x具有最佳的噪声性能,应该能够以足够高的数据速率满足14位无噪声性能。 但是,没有一个具有60Hz抑制,数据速率更快。


    吴若瑟