This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:交错模式

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575514/dac5672a-interleaved-mode

部件号:DAC5672A

大家好,

我的客户想知道

(1)在交错模式下使用时,两个输出电压是否相同? 或者只有一个输出处于活动状态? 其他通道的状态是什么?

(2)如果两个输出都可以在交错模式下激活,我们可以预期的最高延迟时间是多少?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    在单总线交错模式中,输入数据仅以两倍于DAC更新速率的方式应用于通道A输入。 但两个输出均处于活动状态。 两个通道的输出状态将取决于应用于它们的输入数据。 如果应用了相同的数字数据,则输出将相同。

    数据表第7页的参数表显示,单总线交错模式中的tLAT为4时钟周期。

    此致,
    Neeraj Gill