This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220EVM:从LabVIEW / NI-VISA进行控制

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220, DXP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575530/dac1220evm-controlling-from-labview-ni-visa

部件号:DAC1220EVM
主题中讨论的其他部件:DAC1220, DXP, USB2ANY

您好,

我是DAC1220 EVM的新用户,因此,如果我过度查看了任何明显的信息,我深表歉意。

我希望使用SPI从DAC EVM以编程方式生成波形,并遇到了能够将EVM添加为NI-VISA器件的“DXP DAC执行程序”。

因此我想知道是否有办法从LabVIEW实例化和控制它。

如果有任何现有的示例或示例代码以及与此相关的任何文档,则会非常有用。

提前感谢。

-罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗希特


    您是否希望使用DXP控制DAC1220EVM? 您希望如何控制它以及您希望它做什么?

    基于先前的POST,DAC1220可与DXP配合使用,但它不是作为EVM-PDK (其中包括MMB0)的一部分提供的。 很遗憾,我们不单独销售MMB0。

    如果您正在寻找更多编程功能,DXP是使用LabView编写的,但我认为波形生成是从Code Composer Studio为板载TMS320VC5509 DSP编译的。 我相信它可以以任何您想要的方式进行控制,但我们不支持对该代码进行更改。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    感谢您的回复。

    根据MMB0的原理,可以使用DXP作为GUI来控制DAC

    但我所拥有的只是DAC1220 EVM,我正在使用外部SPI命令执行器(类似于USB2ANY)来控制DAC。

    我要做的是生成DAC的正弦波。

    是否有一个LabVIEW代码可以帮助生成我的DAC EVM (没有MMB0)所需的SPI序列,我可以在代码中使用该代码?

    如果您正在寻找更多细节,或者如果我不清楚我可以详细解释的地方,请告诉我。

    此致,

    罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗希特

    我会直接与您联系。

    吴若瑟