This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:ADC输出格式和输入电压范围

Guru**** 2946040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575131/ads5407-adc-output-format-and-input-voltage-range

部件号:ADS5407

您好,尊敬的支持:

我在ADS5407 (双通道12位500MSPS模数转换器)的数据表中没有找到以下信息。,可以帮我吗?

1.默认情况下,输入电压范围是多少?

2.默认情况下,输出日期格式为Two补码(参见数据表第31页),如何转换为正常值,例如,如果ADC输出Two补码:D81 (Hex,从MSB到LSB)和  263 (Hex,从MSB到LSB),十进制值是什么?

3.在默认情况下,一个LSB的输出数据代表多少mV (电压为毫伏)?

谢谢你。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    默认情况下,VREF设置为1.0V VREF,因此默认的全标度设置为1.0V峰值到峰值差。 (数据表第33页,寄存器地址0xF数据位D6:D4,VREF Select。   VEF的默认设置为1.0V,最大值为1.25V,最小值为0.8V。    或者提供外部参考电压。

    这与第6页上的差分输入满刻度规格(典型电压为1.0V,最大电压为1.25V)有关  

    在默认1.0V峰值到峰值差值时输入全标度,12位样本中的每个lsb分辨率将代表1/4096 = 0.244mV。

    二进制补码和偏移二进制之间的区别只是,将最重要的位从一个转换到另一个。   在偏移二进制中,如果输入模拟电压处于最小值,则输出代码将为0000 0000 0000。  如果输入模拟电压处于最大值,则输出代码为1111 1111 1111。    如果输入模拟电压为零伏差分,则为中刻度,输出代码应为0111 1111或1000 0000。 (请记住,可能存在几个lsb的偏移误差,因此零电压输入可能高于或低于中尺度。)   使用1.0V峰值到峰值差动输入时,对应于0000 0000 0000 0000的最小输入电压为INP = VCM - 0.25V,INN = VCM + 0.25V。   对应 于1111 1111 1111的最大输入电压 为INP = VCM + 0.25V,INN = VCM - 0.25V。   

    此致,

    Richard P.