This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC输入时钟抖动和性能

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575666/adc32rf45-adc-input-clock-jitter-and-performance

部件号:ADC32RF45

您好,

当我尝试计算SNR_TOTAL (DBC)时:

1)时钟输入的集成领域是什么? fin_min应该是我的LPF频率? 还是始终为100Hz还是始终为10Hz?

2)如何将热噪声(~63dbfs)从dBFS转移到DBC (用于SNR总计)?

3)如何将量化噪声从db转换为DBC? (~84dB)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    下面是一些有关您的问题的反馈。

    1)集成带宽取决于几个不同的因素:

    -应用:如果您的应用正在处理占用特定带宽和信道间隔的调制信号,这将设置您实际的低集成限制(如果全功率干扰占用一个信道)

    -测试用例:如果执行FFT处理,则FFT大小将设置您的下限。 例如,3Gsps输出速率,65k FFT输出,集成限制为~ 24kHz (3e9/6.5536万/2)

    积分上限也可由多个不同的因素设置:

    -带宽外部时钟过滤器

    —ADC内时钟输入缓冲器的输入带宽

    最差的情况是采样率的2倍。

    这里有一些关于这一问题的其他阅读材料:

    www.ti.com/lit/an/slyt379/slyt379.pdf

    www.ti.com/lit/an/slyt389/slyt389.pdf

    关于2:

    以dBc为单位的SNR取决于输入信号电压。 例如,ADC32RF45的热噪声基线为~ 63dBFS。 如果输入信号是正弦波,幅度为-2dBFS,则热噪声为63dBFS或61dBc

    关于#3:

    类似于#2。 但是,对于高速转换器,量化噪音很少是一个因素。 要获得最终的SNR值,您必须添加热量,量化和时钟噪声。 RF45上的热噪声为~ 63dBFS。 12位输出时的量化噪声~ 74dB和~ 86dB (14位)。 即使是在12位输出量化噪声也比热噪声低~ 11dB,并且使总体SNR降低到极小的程度。 事实上,从14位输出到12位输出,SNR降低~ 0.1dB。

    这里有一些额外的阅读材料。 应该指出的是,时钟振幅对ADC的SNR性能也有很大影响。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt705/slyt705.pdf

    www.ti.com/lit/an/slyt679/slyt679.pdf