This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何在差动模式下使用ADS1299处理EMG信号?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575428/ads1299-how-to-use-ads1299-in-differential-mode-for-emg-signals

部件号:ADS1299

我正在处理一个需要EMG信号的项目。 在差分模式下  

  • 偏置电极和参考电极应连接在何处?
  • 我们能否在内部将偏差和参考联系起来?
  • 差分模式的跳线设置应该是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rahul:

    如果您使用的是ADS1299EEGFE-PDK,我需要告诉您EVM仅用于评估目的,不能用于终端应用或实时病人。 如果您要使用ADS1299测量EMG,则应根据您的应用需求设计和构建自己的PCB。

    让我解释一下每个电极的用途,以便您了解您的应用需要什么。 偏置电极是患者驱动电极。 这类似于ECG中的右腿电极。 它将病人的电压偏置在ADC的测量范围内。 如果没有它,病人将相对于ADS1299的模拟电源电压“浮动”。

    参考电极是测量电极。 在您要针对单个电极测量每个电极的系统中,参考电极是每个通道的负通道输入。 请注意 ADS1299数据表中的图18。 您可以看到SRB1可以连接到每个负极通道输入。 在您想要使用参考电极的情况下,参考电极将连接到SRB1针脚。

    Brian