This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:最大比特率AFE7071

Guru**** 2586495 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, TRF3705, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572145/afe7071-maximum-bitrate-afe7071

部件号:AFE7071
主题中讨论的其他部件: TRF3705,DAC3482

我们有兴趣使用AFE7071以获得比20Mhz更高的速率(I和Q的最大基带滤波器各为10MHz), 我们知道滤波器宽度是输入时钟的函数,我们能安全地比65MHz高多少,它是否会扩大基带滤波器? 或者,您是否有任何其他产品具有20 MHz以上比特率的类似功能?]

Amir Ayalon

I.M.C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔:

    否,AFE707x不能支持高于10 MHz I/Q的带宽  要获得更高的带宽和更高的性能,请查看DAC3482和TRF3705调制器。  这种组合可产生出色的模拟性能,并可支持数百MHz BW。

    --RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个问题:

    基带滤波器在其最大 宽度(-3dB点,-20dB点...)时的参数是什么,它是哪种滤波器

    (尽管滤波器较窄,我们仍在尝试查看是否可以将其用于更高的比特率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过滤器是第四阶Butterworth过滤器。  最大带宽为10 MHz (1 dB下点)。  数据表中提供了最大带宽时的选择性。

    --RJH