This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:ADDR引脚的未知默认状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574683/ads1014-unknown-default-state-for-addr-pin

部件号:ADS1014

大家好,我正在使用ADS101x,特别是x=4 的ADC,我想知道ADDR引脚的默认状态。  我知道建议是将其向上或向下拉,但我想知道如果我将其保持浮动,会发生什么情况,如一些应用说明图表所示。   我不打算让它浮动,但我需要知道电阻器发生故障时的影响。  我在数据表或设计指南中的任何位置都找不到此信息。

谢谢!

   Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Charles:

    感谢您的回复。 为了正常操作,需要将ADDR引脚置于数据表I2C地址选择部分中提到的四种状态之一。 设备没有内部上拉或下拉功能,因此无法将设备默认为特定地址。 ADDR引脚上的任何噪声干扰都可能导致设备对地址解码错误,从而导致错误行为。 因此,在任何情况下都不要让销浮动。

    谢谢!

    克鲁纳尔