This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:跳线J1。 使用3V3_LP,VBUS_LP,⁓A引脚

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575287/ads8688evm-pdk-jumper-j1-use-of-3v3_lp-vbus_lp-a-pins

部件号:ADS8688EVM-PDK

我想知道这三个引脚的使用情况,如数据表中所示,我没有发现任何问题。 此外,我希望确认针脚J1-3 J1-5 J1-7 J1-9 J1-11 J1-14 J1-16 J1-18 J1-20未连接任何部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michele:

    这些是J1连接器上多余的引脚,这些引脚不能使用。 感谢您的查询。

    此致

    戴尔·李