This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0004万:参考电压小于2.2V

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574395/dac80004-vref-less-than-2-2v

部件号:DAC8.0004万
主题中讨论的其他部件:DAC6.0004万

团队-

我们有一位客户正在为VREF应用1.5V电压;在这种情况下,VDD = 3.3V

数据表指出VREF,MIN = 2.2V。  

问题是我们应该在变频器中看到什么样的降额? 我想我们会看到DNL性能下降。

谢谢,Steve,好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    我预计INL和DNL将被降级,而其他参数将保持不变,因为它们实际上由输出放大器主导。 我将与设计人员再次核实。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    感谢您的查询。 我与设计团队进行了核实,答案如下:

    1. 我们已经测试了较长一段时间内的低电压基准条件,发现该器件在1.2V以下的电压条件下仍能正常工作
    受影响 的参数包括DNL,INL,Gain Error和Full-Scale Error。 这些数据甚至可以从数据表中进行定性外推
    3. 我们已成功测试了该设备在这种情况下的12位性能

    如果您对12位性能满意,我建议您使用DAC6.0004万,而不是DAC8.0004万。

    此致,
    Uttam
    Precision DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;这是我所期待的。 我认为这是设计中的疏忽,当他们有机会更换电路板时,他们会更改为使用适当的电压参考。