This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:是否可以将两对AFE5816 (16通道)+TSI1400升级为实现32通道数据通信?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572896/afe5816evm-is-it-possible-to-ultilize-two-pairs-of-afe5816-16-channel-tsi1400-to-realize-32-channel-data-communication

部件号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5816

大家好,

我们的目标是开发一个32通道系统。  

但我们只有两 个AFE5816 (16通道)和两 个TSI1400,并且希望组合/连接到PC以实现此功能。

请注意,在PC上连接这两对主板时,软件会提醒我们必须只选择一个主板。

浏览完手册后,我们找不到这种双模式解决方案。

刘思玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siyu:

    您是否正在尝试同时捕获32个信道,或者您的应用程序到底是什么?
    我相信HSDC Pro设计为一次只运行一个GUI实例,但让我检查一下,并在明天回复您。

    此致,
    奥卢