This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:无法对JESD204B设置进行编程

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574784/adc32rf45evm-unable-to-program-jesd204b-settings

部件号:ADC32RF45EVM
在Thread:LMK0.4828万ADC32RF45中讨论的其他部件

使用最新的ADC32RFxx EVM GUI,我能够成功地对LMK0.4828万时钟进行编程(通过示波器和锁定LED验证),我能够对ADC32RF45的ADC配置页和DDC配置页进行编程,但无法对JESD204B配置页进行编程。  我尝试使用GUI设置ADC32RF45,也尝试了SBAA226的配置脚本。  当我尝试更改JESD204B配置页上的设置时,设置为“Not Take Effect -(不生效-)”复选框将立即清除,多帧设置框将恢复为0。  从论坛上的阅读来看,这似乎是时钟或sysref的问题。  我已附加了LMK0.4828万 settings.e2e.ti.com/.../dini_5F00_lmk0.4828万_5F00_614p4in_5F00_2457p<xmt-block0>24576 m .cfg

如果我使用EVM GUI中的“快速设置”页面,我可以更改JESD204B页面上的设置,但在过程中会破坏我的时钟设置。  如果返回并更改时钟设置,则无法更改JESD204B页面上的设置。  使用Quick Setup 'Program EVM'按钮运行什么设置文件?   运行 时钟设置后,我尝试从德州仪器(TI)\ADC32RFxx EVM GUI\Configuration Files\ADC32RF45\DDC Mode\ADC32RF45_DDC_8xIQ_8821.cfg运行脚本,但这似乎不会改变行为。  

我们非常感谢您提出任何有关如何查看的建议。  谢谢!

-Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您尝试写入分页寄存器(如JESD选项卡上的寄存器)时,它们立即恢复为零,这强烈表明ADC的器件时钟缺失或ADC的SYSREF缺失。   另一个曾经咬过我一次的可能性是使用工作台电源,其电流限制设置过低。  ADC编程一旦生效,就会有一个浪涌电流,导致电源电流下降,我会丢失一毫秒之前写过的寄存器内容,但在短暂的电流下降后,一切看起来都恢复正常。  仅列出最后一个以确保完整性。

    我下载了您发布的LMK配置文件,并在模拟模式下将其加载到GUI中,没有硬件,我正在查看您正在设置的内容。   您正在使用LMK的VCO0,因此时钟将接近2.5GHz,而sysref分配器为512。  ADC时钟有一个分频器1,这很好,但输出类型LVDS。 我们通常为2000mV LVPECL格式设置该值,以获得更大的信号摆幅。  此外,我还看到了一些其他设置,例如打开LMK时钟CLKOUT10和CLKOUT12。   没关系。  您是否将EVM用于我们的TSW14J56之外的其他产品,例如FPGA开发平台?

    快速启动选项卡'program EVM'按钮只需加载GUI附带的3或4个配置文件。  您可以执行与PROGRAM EVM按钮相同的操作,方法是转到低级选项卡,首先加载正确的LMK配置文件,然后加载正确的LMX配置文件*if *正在使用LMX,然后加载正确的ADC配置文件, 最后是一个基于所选Nyquist区域的名为NL_Config的文件,用于在ADC中的非线性校正逻辑中进行微调,以获得最佳性能。   这就是EVM按钮的所有程序, 但是,使用快速启动选项卡选择操作模式会消除用户在选择哪些配置文件同时运行时出错的可能性,例如,为小数模式选择ADC配置,而为旁路模式选择LMK时钟。     但这就是为什么程序EVM按钮会覆盖LMK配置-它首先要做的是配置LMK。   使用 PROGRAM EVM按钮的另一个原因是以正确的顺序加载配置。  先计时,然后再计时ADC。  您*可以*使用快速启动选项卡将所有内容编程到最接近您所需的模式,然后转到LMK选项卡以触摸您想要不同的所有内容,如SYSRE分隔器和启用其它时钟输出。  

    如果信号太小,则ADC可能不会'''''''Date'来自LMK的LVDS时钟输出。  另外-您希望的时钟模式是什么*?  是否要使用LMK为ADC,LMX或外部时钟计时?  必须相应地将跳线JP3设置为内部或外部。  如果您希望LNK为ADC计时,则需要对时钟交流耦合盖C431/C432进行一点焊接。   如果您使用LMX进行时钟或外部时钟,那么选择LMK来为ADC时钟输出LVDS格式无关紧要。 这种情况不会发生。

    另外,您使用的EVM是什么版本?  有些EVM的早期版本不会使SYSREF级别与您的GUI中的配置文件兼容,但您必须拥有早期预发行的EVM才能解决此问题。  

    带有快速启动选项卡的RF45的SPI GUI只在Web上出现了几天,其更新的用户指南将很快在Web上出现。  您在过去几天内是否获得了SPI GUI?  只是想确保它不是来自我们的FAE或其他产品的测试版副本。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    两天前我下载了最新的GUI版本。 :)

    我已经安装了JP3和C431/C432,并且正在使用J7向LMK输入614.4MHz时钟,然后向ADC输出2.4576GHz。

    将输出类型更改为LVPECL 2000mV似乎起到了作用。 非常感谢!

    是否有任何方法可以监控ADC是否正在获取其正常工作所需的时钟/sysref? 我肯定很想在将来我不可避免地将时钟设置设为固定时能够发现这种情况。 谢谢!


    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很高兴时钟振幅是个问题,很容易识别和修复。   我不知道有什么方法可以仅仅看到ADC有足够的时钟。  我只是在加载我的配置文件后习惯了在GUI选项卡上选取控件,以查看控件是否'勾选'。  我通常会翻转到设置加扰的位置,选中复选框,然后清除复选框。  如果复选框不会保持选中状态,则我会查看 我是否可能未打开电源, 或者时钟的带通滤波器与信号发生器频率不匹配,或者SIG信号发生器已关闭。   (我们有一 位实验室人员喜欢四处走动,关闭无人值守设备的输出。   我回到我的工作台,发现我无法使GUI控件'复选',然后我看看他是否已过去。  :-)  )

    此致,

    Richard P.