This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08B200:如何使用?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08B200, ADC08B3000, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574452/adc08b200-how-to-use-it

部件号:ADC08B200
线程中讨论的其他部件: ADC08B3000TSW54J60EVMTSW14J56EVMTMS320F2.8027万

尊敬的先生:

我正在从事结构健康监测项目,需要使用高速ADC以可能的最高采样速率记录压电输出。

我的要求是:我需要一个非常快的ADC,并且ADC的输出馈送到微控制器并存储在其中。  然后需要用一些程序来处理这些数据,这样我们就可以对它们进行解释(比如超声波扫描)。 不用担心处理程序,因为这将是我们自己开发的。 我这样说是为了让您更好地理解我的要求)。

ADC的输入是来自压电传感器的复杂电压波形,其电压大约为+200mV到-200mV。(如果需要,我可以使用更快的运算放大器将其放大到ADC输入电平。如果需要,建议使用运算放大器)。

首先,我是这种高端电子产品的新客户。 我有很多问题。

1)此ADC是否可以与简单的开发板(如启动板或Arduino DUO)配合使用?(建议使用任何启动板,以便我可以轻松地与它连接。 成本最低)

2) 其实际采样速率是否为200MS/S? (我能减少它吗,我的意思是如果我因为内存有限而想记录更长时间)

3)存储器可以存储多少个样本?(或在内存不足之前记录样本的时间?)

4)需要读取此内存的速度(如果未在时间内记录,此内存是易失还是被覆盖)

5) adc08b200和adc08b200-Q之间有何区别

6)是否有任何其他比此速度更快的ADC?

请尽早回复。

谢谢你

- Mandar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandal

    有关ADC08B200的问题。

    1. 此ADC没有可用的评估模块,因此您需要围绕该器件设计一个电路板。 该板可以具有板载微控制器,也可以连接到现有的微控制器EVM。
    2. ADC08B200采样率可根据应用的CLK频率和器件配置从1MSPS调整到200MSPS。
    3. 内部缓冲区长度为1024个样本。 可将使用的缓冲区大小配置为25.6512万或1024个采样长,也可绕过,并以全采样速率连续输出数据。 启用后,必须在读取缓冲区之前完全填充缓冲区。
    4. 使用缓冲器时,根据应用的RCLK频率,数据读出频率可低至2MSPS,高至200MSPS。
    5. ADC08B200-Q 是该设备的汽车合格版本。 听起来您不需要为应用程序提供该资格级别。 两种设备的工作温度范围均为-40C至+105C。
    6. 有更快的ADC可用,但大多数速度更快的器件将具有并行LVDS数据接口。 有一个例外,ADC08B3000的采样速率高达3 GSPS,并且具有板载4K样品缓冲区。 使用并行LVCMOS数据接口以较低的速度读取数据(读取时钟最高可达200 MHz)。

    如果信号从-200mV到+200mV,您需要使用高速放大器将信号转换为与所选ADC兼容的电压电平。

    ADC08B200具有一个单端输入电压,该电压必须介于0V和VA之间(正极模拟电源)。 输入电压范围(Vmax - Vmin)应介于0.5V至2.3V之间。

    ADC08B3000具有差动输入,共模大约为1.26V,默认满刻度振幅为600mVpp或810mVpp。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Jim B,

    正如我之前说过的那样,我以前没有处理过这种电子产品。 我认为我没有那么多的专业知识来开发评估板或微控制器板。

    所以,我的直接问题是,我是否可以使用此ADC来使用预制微控制器板,如TI的启动板或Arduino的双核?(如果是,则建议使用任何一个启动板或告诉我此类板的最低要求,以便我可以将其用于此ADC)。

    我需要尽可能高的采样率现在我需要记录数据200ms/sec

    感谢您的宝贵知识。

    - Mandar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandal

    我建议您尝试以下主板组合:

    TSW54J60EVM (16位1 GSPS ADC,带高速放大器前端)

    TSW14J56EVM (高速数据采集源板)

    这两块板将允许采集大数据记录(高达2G 16位采样),并应提供所需的信号放大。 此解决方案确实使用计算机来配置和控制板以及处理和显示ADC数据。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jim B,

    您展示的解决方案是完美的,肯定会对我有效。 但成本太高。
    在初始阶段(实验阶段),我想使用ADC08B200。我拥有TI的launchpad C2000 Piccolo TMS320F2.8027万 MCU和Arduino Due板。
    在购买之前,我想确定是否可以将此ADC与我的启动板(或一些低成本开发板)连接起来。 如果是,则这将是非常经济的解决方案。
    当然,在接下来的阶段,我将学习高端仪器。
    如果您告诉我这是否可行,将会非常有帮助?
    谢谢你
    - Mandar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandal

    如果您需要与C2000 Piccolo LaunchPad平台兼容的ADC板,则应访问以下站点:

    https://www.ti.com/ww/en/launchpad/boosterpacks.html

    我会考虑这样的问题:

    http://www.ti.com/tool/adc121s101evm

    此Boosterpak板具有12位分辨率,可在高达1MSPS的速率下采样。 根据我今天的研究,这似乎接近低成本LaunchPad平台能够处理的上限。

    如果您想要以远高于1MSPS的速度采样,则需要考虑更高的成本采集板和ADC EVM。

    此致,

    Jim B