This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130EB:ADC16V130EB

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574879/adc16v130eb-adc16v130eb

部件号:ADC16V130EB

我是否可以独立使用此ADC评估板(不使用提及的数据采集卡)。 我想使用单独的Xilinx FPGA与此ADC评估板进行通信。 有可能吗? 此ADC上的输出连接器是什么? 需要哪种类型的连接器来将此ADC与任何FPGA板连接。

感谢你的帮助。

此致

Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhijeet

    ADC16V130EB板设计用于与Wavevision 5数据采集板连接。  数字数据(LVDS信号)通过FutureBus接头输出,如下所示:

    D15    至    D8              D7  至   D0

    A5/B5至A12/B12和A14/B14至A21/B21

    DRDY输出数据时钟(LVDS)在针脚A13/B13上可用。

    有关详细信息,请参阅ADC16V130EB用户指南。

    我认为没有任何标准的Xilinx FPGA评估卡具有兼容的FutureBus连接器。

    此致,

    Jim B