Other Parts Discussed in Thread: ADS1120
您好,
关于ADS1120的连续转换模式和单激发模式,他们有一些问题。
他们将在更改两种模式时使用它。
由于保持稳定时间,它们将在连续转换模式之间使用单次激发模式。
我认为这是奇怪的解决办法。 但我不确定这是否有任何问题。
请参阅以下寄存器设置。
(问题)
1)在ADS1120中更改模式是否有任何影响或问题
请您给我一些意见或建议吗?
2)更改模式是否需要重置(寄存器)或等待循环?
如果需要,是否适合在配置CM位后执行?
3)在更改MUX之前,他们设置等待循环(500ms)。
在更改MUX之前和之后,哪一项是最好的?
(寄存器设置列表)
A)设置单次激发模式(CM位) <-不读取数据。
*重置(注册)?
B)等待500毫秒
c)更改MUX
D)设置连续转换模式(CM位)
*重置(注册)还是等待循环?
e)启动命令
f)检测DRDY中断
g)读取数据
h)设置单次激发模式(CM位) <-不读取数据。
*重置(注册)?
i)等待500毫秒
j)更改MUX
*重复(d)
此致,
TAO_2199