This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双/双4-20 mA输出,µController Ω

Guru**** 2748955 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, DAC7750, DAC8750, DAC7760, DAC8760, DAC8775, TIPD101, TIPD102, XTR117, TIPD158, XTR116, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574031/double-dual-4-20-ma-output-with-controller

主题中讨论的其他部件:XTR115DAC7750DAC8750DAC7760DAC8760DAC8775TIPD101TIPD102XTR117TIPD158XTR116DAC161S997

我想通过通用Mikrocontroller (例如 Atmega)。
一个输出可以是源类型,一个接收器或两者都应该是接收器类型。 两个输出的值应相同。
我对如何解决这个问题有一些想法:
-通过PWM控制的电流回路发送器(接收器类型)[像XTR115,但作为接收器;I/I放大器?]
-通过PWM控制的电压控制电流源/汇[U/I转换器?]


-通过SPI [DAC]具有双电流接收器输出的DAC?

电源:24 VDC

最好/最便宜的方式是什么? 什么是合适的TI产品?

此致,

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,

    对于完全集成的选件,TI的可用产品包括DAC8760系列(DAC8760,DAC7760,DAC8750,DAC7750),其中包括16位和12位型号以及具有或不具有电压输出的选件。 这些器件同时配备了DAC和高压侧电压到电流转换器。 这些部件不是Sink体系结构,也不是XTR115这样的回路供电体系结构-这些是用于3线或4线模拟输出体系结构的源。

    还有另一个器件具有4通道,集成降压升压转换器和电流输出级,该器件可同时提供源电流和汇电流,称为DAC8775,该器件最近已进入预览状态。 与DAC8760系列类似,但它的目标是3线或4线应用,而不是XTR115这样的回路供电应用。

    对于3线应用的每种高侧和低侧电流结构,您可以使用类似于TIPD101或TIPD102中所示的离散运算放大器设计,但同样,这并不是像XTR115那样的回路供电设计。

    TIPD158显示了基于离散运算放大器的设计,基本上等同于XTR115和离散DAC,您可以用基于PWM的解决方案替换它。 XTR115在XTR116和XTR117中具有同级设备,这些型号根据参考电压值和/或是否存在参考电压而定。

    根据你的帖子,我不完全确定你在寻找什么。 如果您能描述您希望终端设计具有的终端连接,也许我可以提供更好的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    感谢您的快速回复! 它已经帮了我很多。 我错了,XTR115已经是接收器类型的信号发送器。 再说一遍:DAC8760系列完全是源类型,因此我无法使用它们。 DAC8775看起来确实不错,但它还不是成品?

    所以最好的位置是XTR115 (或116/117)?!

    我想使用 µController (Arduino)的AI读取传感器信号(尚未定义;0.5 - 4,5V;0 - 10V;4-10 mA)。 这些信号应转换为双/双4-20 mA信号。 至少有一个输出需要是被动/汇类型。 所以我可以平滑 µController Ω 的PWM信号并使用此信号来控制XTR115。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,

    DAC8775明天发布。

    XTR115或该系列中的其它产品是集成电压到电流转换器解决方案的理想选择。 我在上一篇文章中忘记提到DAC161S997,这基本上是PWM DAC + XTR115。

    使用XTR115或DAC161S997 (或我提到的TIPD158方法)的双通道结构将需要信道到信道隔离。 这些设备基本上通过其接地平面控制回路电流。 如果没有隔离,则不可能有两个信道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    再次感谢您的快速回复! DAC8775的价格是/将是多少?

    对不起,我在电子技术方面不是很好:)在这种情况下,信道隔离意味着什么? 使用具有相同接地引脚的 µController Ω 的2个单独的PWM输出引脚是否正常? 或者我是否必须使用2个单独的 µControllers Ω 和单独的电源? 还是必须使用光耦合器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者,您的意思是,每个电流回路(4-20mA)的电源都需要独立?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik,

    与XTR115相同的2线设计可调节流入设计接地的电流。 因此,双通道设计需要两个单独的接地回路。 您可以使用相同的MCU来提供PWM,但需要在此PWM线路上进行数字隔离以及使用隔离电源解决方案来完全分离两个环路。

    我的同事写了一个关于双线发射器的多部分博客系列,这可能有助于澄清一些问题。 我选择了几个我认为可以帮助您处理此特定主题的博客: