This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万:背景校准如何工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574736/lmp90100-how-background-calibration-works

部件号:LMP9.01万

您好,

我将介绍An-2180应用手册,尝试了解背景校准的工作原理。 也许我漏掉了一些通常很明显的东西,但我对解释PGA增益校准的第3部分有一些问题:

'调制器中PGA (可编程增益放大器,1x至8x)的增益校准是通过在FGA和缓冲器关闭的情况下获取备用输入采样的输出来完成的。 PGA增益系数的计算方法是将这些输出的差值除以这些替代输入采样的差值。 数字输出代码乘以PGA增益因子,以纠正PGA错误。"

具体而言:

  • 为什么选择其他输入样本?
  • 它们的区别何在?

在紧接FGA增益校准之前的段落中说明了它的工作原理,并且很容易看出它是如何工作的(可能除了使用“备用输入样本”)。

使用替代样品是否是因为ADC内部反转输入,不仅用于偏移校准,还用于增益校准? ADC是否始终在内部反转输入?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:LMP9.01万

     有关LMP9.01万的一些其他问题:

    在AN-2180中,它在第3页底部附近表示"调制器中PGA (可编程增益放大器,1x至8x)的增益校准是通过在FGA和缓冲器关闭的情况下获得备用输入采样的输出来完成的。 PGA增益系数的计算方法是将这些输出的差值除以这些替代输入采样的差值。 数字输出代码乘以PGA增益因子,以纠正PGA错误。"   

    1) 您如何知道输入样本值和输出样本值?   

    2) 为什么图3显示增益校准极性反转的电路?   文本提到了用于偏移校准的极性反转,但不适用于增益校准。  

    3)增益为1的应用程序的增益校准实际如何工作?  很明显,FGA增益校准(在应用手册中有明确说明)不适用

    您能否解释一下这句话并回答客户提出的问题?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    调制器中PGA (可编程增益放大器,1x–8x)的增益校准通过绕过FGA (固定增益放大器)和缓冲块来完成,如图所示。  获得已知电压下的替代样品,DVin和-DVin。 然后,PGA增益系数G'PGA是通过将交替ADC输出的差异除以交替采样的差异来获得的,如方程式中所示。 数字输出代码乘以G'GPA以纠正PGA错误。

    G'PGA =(Y2-Y1)/(-2dV输入)

    输入是交替的,这样偏移量不会影响增益校准。

    Mike