您好,
我将介绍An-2180应用手册,尝试了解背景校准的工作原理。 也许我漏掉了一些通常很明显的东西,但我对解释PGA增益校准的第3部分有一些问题:
'调制器中PGA (可编程增益放大器,1x至8x)的增益校准是通过在FGA和缓冲器关闭的情况下获取备用输入采样的输出来完成的。 PGA增益系数的计算方法是将这些输出的差值除以这些替代输入采样的差值。 数字输出代码乘以PGA增益因子,以纠正PGA错误。"
具体而言:
- 为什么选择其他输入样本?
- 它们的区别何在?
在紧接FGA增益校准之前的段落中说明了它的工作原理,并且很容易看出它是如何工作的(可能除了使用“备用输入样本”)。
使用替代样品是否是因为ADC内部反转输入,不仅用于偏移校准,还用于增益校准? ADC是否始终在内部反转输入?
谢谢你。